This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:请求使用单端信号进行电路检查

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515513/ads4149-request-for-circuit-review-using-a-single-ended-signal

部件号:ADS4149

工具/软件:

我们打算使用单端信号作为模拟输入。
我们使用随附的电路图进行了测试。
当使用函数发生器施加0V–2V 的输入时、我们观察到这些值在0V–1V 范围内几乎保持不变、而在1V–1.6V 范围内会出现变化。
这种行为是否是由单端信号引起的?
我知道使用单端信号会将模拟输入范围减少一半。
能否说明是否需要修改电路来优化单端信号的使用并确保测量的准确性?

e2e.ti.com/.../ADC4149_5F00_SE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihong:

    正确、如果仅使用 ADC 上差分输入的一侧、则满量程为1Vpp。

    任何超过1Vpp 的信号都不正确。

    此外、在您的电路上、请确保输入信号是0.95V 共模电压或交流耦合。

    此致、

    Rob