This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6224:AD9238BCPZRL-65更换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515406/ads6224-ad9238bcpzrl-65-replacement

部件号:ADS6224
主题中讨论的其他器件:ADC3683ADC3664

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有 P2P 设备来替换 AD9238BCPZRL-65? 如果没有、最合适的器件是什么? 谢谢。

此外、3Vp-p 输入范围和16位更可取。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    AD9238上没有直接替换件。

    请提供 ADC3664或 ADC3683作为替代、这些器件中的任何一款都具有上述要求。

    此致、

    Rob