This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2510:OOK 问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514725/amc1303m2510-ook-question

器件型号:AMC1303M2510

工具/软件:

您好的团队、

您能告诉我为什么480MHz OOK 载波频率不太可能影响 AMC1303M2510的 EMC 辐射性能?

此致、

伊藤和树  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    它仍会影响 AMC1303M2510的 EMC 辐射性能、但与基于边缘的封装相比、它在隔离栅上传输的能量更少。  

    调制器的大部分辐射性能与时钟和数据信号有关、大部分数据传输能量在远场中被抵消。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的支持。

    但我不理解几点。

    在这种情况下、"基于边缘"代表什么?

    此外、为什么 OOK 的大部分数据传输能量会在远端被抵消?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    基于边沿是另一种通信样式、其中始终有1或0的脉冲、而不仅仅是1的脉冲。 这意味着穿过隔离栅发送的能量更多、并且与更高的辐射发射有关。  

    数据从高侧变为低侧、而时钟从低侧变为高侧。 通过隔离栅的能量在芯片上得到良好管理、因此不会有效辐射。