This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08060:ADC0806CIMT

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1506903/adc08060-adc0806cimt

部件号:ADC08060

工具/软件:

您好:

     请忽略标题上提交的器件型号、并使用以下信息:我们有器件型号  ADC0806CIMT 的库存、并在内部列为客户特殊产品。 您能否查看并建议是否曾向 客户提供器件型号 ADC0806CIMT 作为特殊器件? 我想我们可能有一个拼写错误(相信器件型号是 ADC08060CIMT)、还有一些遗漏信息。

   谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有人可以审核并提供建议吗? 谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevin、我检查了一些内部系统、但 在 ADC0806CIMT 下未找到任何材料、因此我倾向于说这是  ADC08060CIMT 的一个拼写错误。 您能否确认封装上的器件编号法或标签?