This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811EVM:所需的电源

Guru**** 2965580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811, OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515173/dac7811evm-required-power-supplies

器件型号:DAC7811EVM
主题中讨论的其他器件:DAC7811、 OPA2277

工具/软件:

您好:

您能否说明运行 DAC7811 EVM 所需的最低电源电压是多少? 根据我在论坛上看到的内容、DAC7811 EVM 数据表中的打印内容与所需电源之间似乎存在一些差异。

我的配置:

以菊花链形式连接两个 DAC7811 EVM。  

底板的第二个插槽中有 W2。 顶部板的第一个插槽中有 W2。  

W3在两个电路板上连接1-2 (左侧2引脚)。

两个电路板上的开关均设置在左侧。

请注意、我没有结婚这种配置、如果有更好的方法来演示最小可行的产品、我很乐意调整这些设置。 此时、我只想验证驱动程序代码是否正常工作。 需要明确的是、J3上需要哪些电压电平才能在 J1.4和 J1.6上看到模拟电压?

感谢您的帮助、

光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    如果要使用板载基准和板载 OPA2277运算放大器、J3需要:

    1:VCC - 15V

    2:VSS --15V

    3: 不适用

    4:不适用

    5:不适用

    6:接地

    7:不适用

    8:不适用

    9:不适用

    10:VDD - 2.7V 至5.5V

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katlynne、  

    感谢您的答复。 我仍在使用 EVM 时遇到问题、我希望您可以发现明显的错误。 我已经按照您的指示连接了电源。 此外、我将使用以下配置:  

    以菊花链形式连接两个 EVM 的开关位于右侧位置(与我最初发布时相比、这是一个变化)

    底部 EVM 的第二个位置为 W2、顶部 EVM 的第一个位置为 W2。  

    从顶部 EVM 读取 SDO (J2T.11)时、我可以成功验证它是否与底部 EVM 的 SDIN (J2B.11)匹配。  

    数字信号由具有3.3V 逻辑电平的 FPGA PMOD 接口生成。 我的 SCLK 是一个相对较慢的20MHz。 我可以按照预期、验证我的所有信号(SCLK、SYNC、SDIN)是否干净、振幅接近3.3V。 发送到这两个 DAC 的 SDIN 信号是一个简单的斜坡、持续周期从[04095]开始。  

    在 J1.4或 J1.6处探测输出时 我正在得到-10V 的恒定电压 。  

    下面是一个 ILA 屏幕截图、其中显示了信号传输的时序。 前两个位(当 SYNC 为高电平时)设置为零。 然后、数据序列为0000_1100_0111_1000 0000_1100_0111_1000、其中使用 CTRL = 0000 (用于菊花链)、数据= 3192。 然后、下一次转接将是3193等 我预计在 J1.4和 J1.6的输出端会看到斜坡函数、但如图所示、我只看到一个常数。  

    感谢您提供任何指导和解决方案。

    此致、

    光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    全部为0的控制位不具有操作功能、当您不想更新链中的特定器件时、该控制位在菊花链模式下使用。 您确实希望两个 DAC 的输出都发生变化、因此应该发送 0001_1100_0111_1000 0001_1100_0111_1000。 如果您只希望第二个器件进行更新、则可以写入 0000_1100_0111_1000 0001_1100_0111_1000或 0000_xxxx_xxxx_xxxx 0000_1100_0111_1000、其中 x 无关紧要。  

    请尝试更新此内容、如果您仍然遇到问题、请告诉我。 如果您仍然遇到问题、如果您可以在示波器上测量 SPI 帧、那么我可以更好地检查时序、这可能会有所帮助。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Katlynne、

    修复控制寄存器问题解决了这个问题、我现在可以看到我期望的模拟信号。