This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:rhat

Guru**** 2365010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516138/dac61416-rhat

器件型号:DAC61416

工具/软件:

尊敬的 TI、我想控制我的变容二极管、您可以帮助我采用某种替代电路来代替 DAC 来控制变容二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    请提供 变容二极管的规格详情和电路的控制需求-电压/电流以及其他详细信息(如有)。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMV2019我们使用这种变容二极管、希望通过 PWM 控制不同的电容值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    我查看了  SMV2019的器件详细信息、根据我的理解、工作电压约为0V 至20V。 并且数据表中没有提供反向偏置电流规格、我假设它将非常小(< 1uA)。   

    现在、您能否确认这个变容二极管在最终应用中的任何时候都是正向偏置的? 如果是、则是偏置正向电压和电流? 是20mA 还是更低?  


    谢谢、
    Sanjay