This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:有关 AFE5808A/AFE5807电路设计问题的咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5805, AFE5807, AFE5807EVM, AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512150/afe5808a-consultation-on-circuit-design-questions-of-afe5808a-afe5807

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件:AFE5807、AFE5808、 AFE5807EVM、AFE5805 AFE5828

工具/软件:

您好 TI 团队、

以下是关于客户选择 afe5808/afe5807的应用程序的一些疑问。 请帮助提供一些选择建议。

我当前在这里选择 afe5808/afe5807。 我的要求是、传感器的回波信号在频率为1MHz 时为±400mV。

问题点1:在仿真期间、我们发现当输入信号大于320mV 时、 输出信号中可能会发生失真。 VCNTLP-VCNTLM= 0.88V。 如下图所示。 即使 VCNTLP-VCNTLM 的电压增加、失真仍然存在。 这需要如何修改电路的参数?

问题2:如果我不使用 CW 函数、则单独发送和接收所有8个信道。 这是否意味着 DCLKM 和 DCLKP 不是必需的? 只需将 DCLKM 和 DCLKMP 时钟连接到 FPGA、

问题3:除了 AFE5808EVM/AFE5807EVM 电路设计外、是否提供了任何其他参考设计以提供帮助?

问题4:考虑到成本问题、AFE5805是否也满足我的要求? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Q1:这可能是由于 LNA 饱和。 能否将 LNA 的增益更改为12dB 并检查?

    问题2:DCLKP/M 必须。 这与 CW 无关。 在每个 DCLK 上、每个通道的一位将出现在相应的 LVDS 通道上。 所以 DCLK 是必须的。 FCLK 将确定样本的边界。  

    问题3:没有其他参考设计可以与客户分享  

    问题4:我们有16个通道部件、如 AFE5828。 也请看一下、因为它提供了更高的通道集成度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sachin、

    客户询问如何将 LNA 的增益更改为12dB?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHx_LNA_GAIN_0和 CHx_LNA_GAIN_1引脚用于控制增益。

    数据表寄存器映射如下所示。 所以我希望引脚控制也将遵循相同的.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sachin、

    我想知道 afe5808的 SPI 接口是连接到1.8V 还是3.3V I/O

    理论上、SPI、PDN-ADC、PDN-VCA、PDN-GLOBAL 应连接到3.3V I/O、对吗?

    但是、在数据手册的第67页、我看到 ADC 的 SPI 连接到1.8V、这让我很困惑。

    希望得到您的帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、它可以连接到3.3VI/O。

    在第67页,其中提到的是内部 SPI 块在1.8V 电源上运行。 您可以认为、器件中的3.3V 输入电平转换为1.8V、随后使用。