This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:内部芯片编号

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514364/dac8750-internal-die-number

器件型号:DAC8750
Thread 中讨论的其他器件: DAC8760

工具/软件:

您好的团队、

打开 DAC8750封装时、内部芯片编号标记为 DCA8760。
DAC8750和 DAC8760的内部芯片是否相同、但它们是否具有单独的功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    当然还有一些器件、其中一个芯片可用于制造多个具有不同功能的器件。 在某些情况下、在最终测试时通过编程来启用或禁用器件功能。  DAC8750和 DAC8760当然可以使用同一个芯片。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph-san:

    是否有办法检查它是否是同一个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    我们不能在 E2E 论坛中描述内部器件的细节。 恐怕我无法讨论器件中使用的芯片的具体细节。

    Joseph Wu