This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:AMC131M03的设置问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515049/amc131m03-set-up-problem-with-amc131m03

器件型号:AMC131M03

工具/软件:

TI 团队大家好、

配置 AMC131M03器件时遇到很大问题。

我正在设置与 FPGA Xylinx Artix 7的 SPI 通信

ADC 时钟6.25MHz。

 发送的是前2个配置帧。 发送所有 Time NULL 帧后。

1) Clock Div 设置参见下面的第一帧

2)直流/直流转换器参见第2帧

你能帮我找到我的失败!! 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgi:

    请根据图8-3配置直流/直流转换器。  未根据以前的修订版本更新图8-37。

    另外、 您的 MISO 线读数是否正确?  图片中的数据与设备应输出的数据不匹配。

    谢谢。