This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:单触或双触检测

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2013EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476219/tsc2013-q1-single-touch-or-dual-touch-detection

部件号:TSC2013-Q1
主题:TSC2013EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

器件是否具有检测是否存在双触控输入或单触控输入并向 MCU 发送信号的功能?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    单触和双触检测是主机处理器在测量两层面板上的电阻变化时计算得出的。 是的、客户可以进行配置来检测单触。  数据表的第8.2.2节对此进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    谢谢你。

    阅读数据表、TSC2013输出两个电池板之间的电阻值。 主机处理器似乎通过确定该电阻值是高于还是低于阈值来区分单通道/双通道。
    换言之、TSC2013不输出标识单/双的信号。

    我的理解是否正确?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我明天将更新此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的支持。
    您有任何更新吗?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误时间、您的理解是正确的。 用户必须 根据单触和双触控配置文件收集电阻数据、以准确区分两者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    谢谢你。

    客户担心单触式和双触式误报。
    TSC 输出的电阻值是否会在阈值附近引起误报? 这是否得到了处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    电阻式触摸屏有两个 ITO 层、它们彼此分开、以检测误报。

    当用户使用单指触控时、这两层之间只会发生微小的并行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    客户通过将 TSC2013 EVM 连接到触摸屏来评估该 EVM。
    换句话说、电阻值就是 EVM 的电阻值。
    此时、已确认即使使用双触控、也能检测到单触。

    你认为这是什么原因?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟深表歉意、客户是否在其原理图中实施了 Rsense?  

    要检测两个接触、请添加一个外部 R (SENSE)电阻器、如图14所示。 R (SENSE)的值取决于触摸面板电阻。 最低触摸面板电阻与 R (SENSE)之间的比率应约为4.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    客户使用 TSC2013EVM、并且有 Rsense。

    那么、这种误检测的原因是什么? 你有什么想法吗?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei、

    误接触检测可能是由几个因素造成的、您能否分享您的原理图来帮助进行故障排除