This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219:有关 ADS9219的技术查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515471/ads9219-technical-query-regarding-ads9219

器件型号:ADS9219

工具/软件:

我们目前正在评估 ADS9219 挑战。 我们希望根据数据表澄清以下要点、  

  1. LVDS 输出结构
    数据表提到每个通道输出 48位 、包括 24位 I 24位 Q 混频器的视频数据。 然而、从 LVDS 输出波形中、我们仅观察到 每通道24位 。     图6-1 图7-5.

    • 您能否说明一下完整的48位数据是否按顺序传输?

    • LVDS 接口上的 I/Q 数据是如何结构化和串行化的?

  2. 根据数据表、满量程差分输入范围为 –3.2V 至+3.2V 、对应于 6.4Vpp  单端信号 6.4Vpp  差分摆幅  

    • 50 Ω 分流电阻器 在外部添加(由于 ADC 内部缓冲器而具有高输入阻抗)、因此大致可以达到 +19dBm 输入功率。 请 确认这种理解和计算是否正确

  3. 单端驱动的可行性
    而 ADS9219包括一个 内部差分驱动器 、数据表还建议使用 外部差分驱动器 应用。

    • 是否可以使用50 Ω 分流电阻器使用单端信号直接驱动 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charan Raj、  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛!  我很高兴听到正在对 ADS9219进行评估。  

    要回答您的问题:  

    1.混频器输出的数据为48位: {I DATA [23:0]、Q Data[23:0]}、在一个帧时钟周期中。 由于下变频器也需要启用抽取功能、因此输出数据速率会相应降低。 这意味着、使用最小抽取率(2)时、帧时钟(FCLK)将是采样时钟的2倍、从而允许48位帧。

    2.是的、您的理解是正确的、 ±3.2V 输入范围指的是6.4Vpp 差分输入、AINxP - AINxM 之间的最大差值为3.2V、最小值为-3.2V。

    3.不需要、ADS9219需要一个差分输入、即使使用内部驱动器也是如此。 因此、对于单端源、建议使用外部差分驱动器。  

    我是否可以询问单端+混频器/NCO 的用例? 是否有已安装的首选单端驱动器/运算放大器?  

    此外、如果对该器件感兴趣、我们还将发布该器件的单通道版本?  

    此致、  

    Yolanda