This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:PCB 布局支持

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513382/ads1299-4-pcb-layout-support

器件型号:ADS1299-4

工具/软件:

大家好。
Im 使用 ADC ADS1299-4和控制器集成 WIFI 功能制作电路板。
一个用于 ADC 的电路板和另一个用于 WIFI 控制器的电路板、2个通过 B2B 连接器连接的电路板(高 btw B2B 连接器为2.5mm)。
如何放置 ADC 器件来改善/消除噪声/干扰的理想选择?

* Opt1:ADS1299-4放置在底层板上、WiFi MCU 附近

*选项2 :广告放在顶层板上,靠近电极

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zuan、

    在我看来、备选案文2最有意义。 AD1299应放置在靠近电极输入的位置。 将这些元件放在电路板1的顶部可以使底层充当接地屏蔽、并减少从 WIFI/MCU 板耦合的任何潜在噪声。

    此致、

    Ryan