This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416的最大输出更新速率(1通道与16通道)

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517520/maximum-output-update-rate-of-dac81416-1-channel-vs-16-channels

器件型号:DAC81416

工具/软件:

您好:

我想知道什么是 最大输出电压更新频率 的(稳定率) DAC81416 。 具体来说:

  • 最大更新速率是多少 仅1通道 是否正在主动更新?

  • 何时更新速率是多少 全部16个通道 同时更新还是按顺序更新?

有关的任何详细信息 稳定时间 SPI 接口限制 或影响更新速度的其他因素将是非常有用的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lex、

    请查看  7.6时序要求 部分。  

    • 最大更新速率是多少  仅1通道  是否正在主动更新?

      • 两次代码更新之间的等待时间最小为2.4us。  
    • 何时更新速率是多少  全部16个通道  同时更新还是按顺序更新?

      • 两个代码 更新之间的等待时间 至少为4.0us。

    在这里、等待时间定义如下图所示-  

    现在、更新速率可以从  以下等距得出:  

    更新速率 = 1 /(等待时间+从 CSZ 下降沿到 CSZ 上升沿的时间)

    即使 稳定时间为12us、DAC 也可以使用更快的更新速率进行更新。 输出将发生变化、但不会稳定下来。



    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Sanjay