This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:使用外部1.25V 基准("ideal&quot)时的失调电压误差和温漂

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515998/ads131m06-offset-error-and-offset-drift-when-using-an-ideal-external-1-25-v-reference

器件型号:ADS131M06

工具/软件:

您好、

如果我对 ADS131M06的 Vref 输入*和*所有6个通道的所有负输入使用"理想"外部1.25V 基准、这是否在很大程度上消除了失调电压误差和温漂导致的任何影响? 换句话说、失调误差和漂移共模是否同样适用于每个通道的正负输入? 在这种情况下、"理想" 1.25V 基准意味着它具有0源阻抗、精确地为1.25V、并且不会随温度或输入电压的变化而变化。

此致、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    失调误差是指 ADC 实际传递函数相对于理想传递函数的偏差、特别是在过零点处、它是由 非理想效应(例如内部元件之间的失配)引起的。 您可以观看视频以了解详细信息: TI 高精度实验室- ADC - 交流和直流规格:失调电压误差、增益误差、CMRR、PSRR、SNR 和 THD

    您的方法对最小化失调电压误差没有帮助。 您可以通过使用 ADS131M06上的失调电压校准寄存器或在微控制器中的软件中进行校准来校准失调电压误差。 请查看 ADS131M06数据表中的详细信息。

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答、Dale。