This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115 LAYOUTING 帮助

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516475/ads1115-ads1115-layouting-help

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: OPA140

工具/软件:

大家好:

感谢您提前作出的回答。 根据该元件的数据表、我知道建议在输入引脚中使用 RC 滤波器。 但由于我们使用低电压和电流传感器、因此我们不想加载天线。 是否可以直接接线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berke:

    能否分享有关输入信号性质的更多信息? 带宽是多少、电压范围是多少? 传感器可以提供多大的电流?

    一般而言、我不认为 RC 滤波器会加载您的电路、因为在相对接近输入信号充电后、其电流消耗和 ADC 模拟输入的电流消耗将会非常小。 最好还是将一个 滤波器包含在抗混叠滤波器中。 另一个选择是 随后缓冲和过滤输入信号。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您的快速答复。 实际上、我们正在尝试通过电容耦合捕获50Hz 的电源信号。  

    在示波器上使用1个探头时、信号强度为150-200mV、我们认为电流最大为100pA 电平。 我们在差分模式下使用 ADS1115、使用4V 的 FSR 来获得高输入阻抗、从而实现跨阻放大器等效果。 (由于基准问题、我们无法实现跨阻放大器以某种方式无法正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berke:

    鉴于信号电流有限、来自 ADC 的输入电流可能会加载输入信号、另一个问题是 RC 滤波器的稳定。 信号电流可能不足以 为 靠近输入的滤波电容器提供足够的电荷、并在转换期间使其保持稳定。 对于您将使用的确切输入、我没有太多的经验、但考虑到这些限制、我的第一个建议是使用极低输入偏置电流(JFET 输入)放大器升高信号。

    内部输入保护二极管的泄漏电流无疑是一个问题。 通常、输入滤波电容器充当本地源、以保持电压稳定以进行 ADC 采样。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel、

    在 JFET 之后、我应该使用 RC 滤波器。 pspice 对于 TI 模型、我能对它们进行测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RC 滤波器有助于抗混叠和稳定输入电压。 数据表应用部分对此进行了更好的说明。

    我通常使用 TINA SPICE 模型进行建模、使用运算放大器电路和 RC 滤波器之后的 ADC 等效输入电路。 我最近使用了 OPA140、该器件可能符合您的需求、但我会咨询放大器论坛的专家。 他们应该对器件仿真模型有更具体的器件建议和知识。  

    此致、
    Joel