This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:我们是否有任何智能 DAC 可以生成100kHz 脉冲波?μ s

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516922/dac53701-do-we-have-any-smart-dac-can-generate-100khz-pulse-wave

器件型号:DAC53701

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有任何智能 DAC 可以生成具有实时占空比控制功能并满足 LVCMOS 电压电平要求的100kHz PWM 波?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yishan:  

    否、智能 DAC 系列无法支持100kHz、电压电平最大为5.5V。 如果可以接受较低的频率、则可以从外部提高输出电压电平。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯