This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:输出合规性问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516804/dac39j84-output-compliance-question

器件型号:DAC39J84

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户有两个输出合规性问题、请帮助确保合规。 非常感谢您的答复。

  • 如何根据 ITP、IOUTN 和 RL 计算输出共模电压? 客户想确认是否 在满量程电流的一半下计算共模电压?
  • 我们是否需要确保 VOUTP/VOUTN 的共模电压+差模电压小于顺从电压?

例如、VOUTP= 30mA x 25Ω= 750mV (-375mV 至+375mV)、VOUTN = 0mA x 25Ω= 0V (满量程)、VOUTP 和 VOUTN 之间的共模电压是多少(如果最大共模电压为375mV)? 该电压是否满足输出合规性请求(峰值电压为375mV、最大共模电压为375mV  、因此 VOUTP 的最大共模电压+峰值电压为750mV、超过600mV 请求)?

此致、

Ryker