This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:我可以将 LVDS 时钟直接连接到时钟引脚吗?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516832/adc3422-can-i-connect-a-lvds-clock-directlly-to-clock-pin

器件型号:ADC3422

工具/软件:

您好、

我的 ADC3422测试 PCB 板错过了 LVDS 输入时钟的100Ω 终端电阻器和交流耦合电容器。 我的 LVDS 时钟是 FPGA 的20MHz 时钟输出、共模电压为1.25V。 我是否可以给电路板上电来测试它是否可以使用? 这是否会损坏 ADC 的时钟输入电路?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的瑞明:

    请参阅数据表的第5页第7.3节。 时钟接口必须满足这些要求、以免损坏器件。

    此致、

    Rob