This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:关于与 TSC2004的长触摸控制设备的不同

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513408/tsc2004-regarding-the-individual-differences-in-devices-for-long-touch-control-with-the-tsc2004

部件号:TSC2004

工具/软件:

您好的团队、

在使用 TSC2004时、有一些设备可以使用长触功能、而其他设备则无法使用长触功能。

观察到波形后、发现长触控工作的设备周期比不工作的设备短约3ms。

配置参数和周期之间的关系是否会影响长触操作?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、基于寄存器的控制器(例如 TSC2004 )支持可编程触摸时序、包括面板电压稳定(或 PVS)时间、预充电(或 PR)时间和感测(或 SN)时间。

    请参阅本应用手册的第6章、了解减慢基于寄存器的触摸系统并避免额外数据的方法。

    触摸屏控制器的操作方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    感谢您的支持。

    我目前正在通过私人消息进行沟通、我希望收到有关客户参数值的评论。

    大规模生产即将到来、如果我能在20日日本时间结束(在接下来的24小时内)之前收到评论、我将不胜感激。

    我对这一紧迫性表示歉意、但感谢您的合作。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我对发送的寄存器配置没有任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    感谢您的及时回复。 这是非常有帮助的。

    客户认为由于批次差异、寄存器设置发生了更改。

    他们希望我们确认寄存器设置是否有足够的裕度来适应未来的批次差异。

    如果你能就此问题提出任何意见、我将不胜感激。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    关于潜在批次差异的指导将需要功能问题的可重复使用的基准数据。 但是、"长触控"是对器件功能的主观评估、不是发布器件的性能指标。 同时、客户看到的行为可能是触摸屏、配置设置或原理图优化的结果

    如果客户可以访问多个生产批次、我建议对几个批次进行配置设置测试。