This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:STATUS reg 的 RESET 位为'1'RESET 引脚固定到 DVDD 时的每次读取并发出 null 命令

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518261/ads131b04-q1-reset-bit-of-status-reg-is-1-every-reading-while-reset-pin-is-pegged-to-dvdd-and-null-command-issued

器件型号:ADS131B04-Q1

工具/软件:

状态位的正常行为是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    从 ADS131B04-Q1读取转换时、您应该能够获得0x050F STATUS 字、该数据中的"F"表示所有4个通道上的转换数据都可用并准备好被读取。 请参阅以下时序中的第一个字:

    建议您检查 START/RESET 引脚是否存在任何干扰。 如果您可以共享使用逻辑分析仪(例如 Saleae)捕获的时序数据文件、我也可以对此进行检查。

    BR、

    Dale