This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:当 VDD = VREF = 5V 且 VFB = VOUT 时 DAC8551输出问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514144/dac8551-dac8551-output-issue-when-vdd-vref-5v-and-vfb-vout

主题:DAC8551中讨论的其他器件

您好 TI 支持部门、

我正在使用 DAC8551 在以下应用中:

  • VREF = 5V  

  • VDD = 5V  

  • VFB 在外部连接到 VOUT 、适用于电压输出模式。

根据数据表(第7.3.1.2节)、内部输出放大器具有 2×增益 、因此预期输出为:

VOUT  = 2 ×(DIN   / 65536)×VREF

但是、我观察到以下行为:

  • 指定 DIN≤32767 、VOUT 的行为符合预期。

  • 指定 DIN > 32767 、VOUT 突然降至0 V 或变得不稳定。


我的问题:

  1. 是否由于VOUTVDD 2×增益而尝试超过(即>5V)而预计会出现此行为?

  2. 如果是、就是 将 VREF 降至2.5V  建议用于安全使用整个 DAC 输入范围的解决方案?

  3. 是否存在任何导致输出变为低电平而不是在 VDD 处饱和的内部钳位或保护行为

  4. 当 VFB = VOUT 时、我是否应该考虑任何稳定性注意事项?

请就此作出任何澄清。

提前感谢!

此致、
Danidu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danidu:  

    输出具有2倍增益、但这是因为内部 DAC 电阻分压器具有2分频。 因此、5V 基准电压的满标量程输出范围应为0V 至5V。

    对于 DIN < 32767、您看到的输出范围是多少?

    输出上是否有任何负载? 容性负载会导致缓冲 DAC 不稳定、但听起来似乎并不像您所看到的那样。 您能详细介绍一下代码32767之后会发生什么情况吗?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    对于 DIN < 32767、我的输出范围为0V 至5V。
    输出连接到运算放大器(用作减法器)。
    在代码32767之后、输出似乎提供随机值(主要为0V)。
    IC 可能会以某种方式受损吗?  

    此致、
    Danidu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danidu:  

    我也不会想到损坏的设备会出现这种行为、但这是可能的。 您是否有任何需要进行 A-B-A 交换的器件或电路板。 我假设器件即使在下电上电后也具有相同的行为。 是在 DAC 输出端还是运算放大器输出端进行测量?  

    您是否能够尝试使用较小的基准(如2.5V )并检查该行为?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    目前它焊接到 PCB 上、因此我无法更改基准电压。
    我要从 DAC 的输出进行测量。
    我有一些备用 IC、我将替换当前 IC 并再次进行测试。

    非常感谢您的帮助、我想澄清一下 Vout 的计算方法。  

    此致、
    Danidu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Danidu:  

    是的、满标量程应为0至 VREF、VOUT = VREF * DIN /2^16。  

    如果您在尝试新的 IC 后仍然遇到问题、请告诉我。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    DAC 按预期工作、问题是我使用 SPI 模式0、这就是为什么它表现出这种奇怪的行为。
    当我将其更改为 SPI 模式1 (因为 DAC 在 时钟的下降沿读取数据(CPHA=1)))时、它工作正常。

    对不起,因为我的愚蠢错误困扰你.
    再次感谢您的帮助!

    此致、
    Danidu。