This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:输入阻抗随温度的变化

Guru**** 2770395 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06, ADS131M06, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517281/ads131m06-input-impedance-variation-over-temperature

器件型号:ADS131M06
Thread 中讨论的其他器件: ADS131M04ADS131E06

工具/软件:

您好、

数据表指定了输入阻抗为增益的函数、但您能否提供有关输入阻抗随温度变化而变化的任何见解? 我是否应该期望在工作环境温度范围内输入阻抗发生+/- 1%的变化?  输入阻抗的变化是否与温度呈线性关系?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经提到过、我将使用低输出阻抗源驱动所有 ADC 输入、但如果输入阻抗显著变化、抗混叠滤波器中的1K 电阻可能会在高温和低温下产生读数之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    阻抗随温度而变化、但未对规格进行表征、因此遗憾的是、我们没有这方面的数据。 如果需要 考虑输入阻抗、您可以考虑 将 ADS131E06作为 输入阻抗高得多(200M Ω)的6通道、24位同步采样 ADC。

    如果您仍然对 ADS131M06感兴趣、您可以从 ADS131M04:

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    再次感谢您的详细答复。 遗憾的是、这款器件的布板空间非常有限、因此 ADS131E06对于我的设计来说太大。

    我计划继续使用 ADS131M06、但我希望尽量减少任何输入阻抗变化的影响。 因此、我计划将100欧姆电阻器和100nF 电容器用于抗混叠滤波器、而不是数据表中推荐的1K 电阻器和10nF 电容器(见下文)。 这是否有一些原因不起作用? 截止频率将相同、但阻值较低的电阻器将减轻输入阻抗变化的影响。

    此致、
    James