This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:缺少 ADS1220IRVAR 的 TI 报告

Guru**** 2813385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512107/ads1220-missing-ti-reports-for-ads1220irvar

器件型号:ADS1220

工具/软件:

有关 ADS1220IRVAR 缺失的 TI 报告的问题

我们目前正在查看您在您的站点上针对我们计划购买的 p/n ADS1220IRVAR 的测试报告。

在查看您的"目录"时、我们看到每一行都包含 TI 报告编号、通常每个编号都有一个相应的报告。

但是、我们无法找到与以下两个 TI 报告编号相关联的报告:90349098和83202588。

您能否告诉我们、这些报告是否缺失、或者是否有未提供报告的原因?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您能告诉我您在哪里得到或看到了这个表格吗?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我在下面的网站上检查了它。 请参阅所附图片中的红色标记。

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=ADS1220IRVAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的信息。 我们可能无法共享这些文档、但我现在正在与团队成员核实、我很快会回复您。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我们正在等待您的更新。 是否有任何已确认的内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我为迟来的回应道歉。 在我们的 团队和包装团队双重检查后,我们找不到这些文件,也没有任何关于他们的信息。 如果您确实需要此类信息、建议您联系您所在地区的 TI 当地办事处。

    BR、

    Dale