Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
工具/软件:
如果电路(IAUX)中的配套器件拉取过大电流、我是否可以确认该器件不会在状态寄存器中报告任何环路错误? 从链接的问题及其他几个问题来看、如果 DAC161确定输出晶体管被驱动至饱和状态、但如果该晶体管被有效驱动至截止状态、则环路错误似乎仅显示在状态寄存器中。
作为理论示例、 DACCODE 设置为0x2AAA 的值、预期为~4mA。 但是、由于 IAUX 过大、输出实际上为~4.3mA。 在这种情况下、ERR_CONFIG 值为0x011E 时、ERRB 从不置为有效(驱动为低电平)、也不会在 STATUS 寄存器中发出任何循环错误信号。 这是预料之中的吗?