This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261分线板设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513567/ads1261-ads1261-breakout-board-design

器件型号:ADS1261

工具/软件:

您好、

我们正在尝试为 ADS1261开发一个分线板、我们将用于我们内部的部队平台。 我们设计了两个相同的电路,请查找附件。 设计1基于第页所述的布局 ADS1261数据表中的82 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1261.pdf?、ts = 1747206472285和 ref_url=https ps%253A%252F%https 252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1261)、而设计2基于第页编号中提供的电路图 ADS1261 EVM 用户指南手册的25-26文档(https://www.ti.com/lit/ug/sbau293a/sbau293a.pdf?、ts = 1747133881840&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADS1261EVM)。 请帮助我们了解哪种电路适合用于 ADS1261的分线板设计。

谢谢您、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Charles:

    我看不到您上传的两个方框图之间有任何差异。 页号 ADS1261数据表中的82显示了 PCB 布局、但 页号为 ADS1261 EVM 用户指南中的25-26显示了原理图、您能阐明这两个电路之间的区别吗?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉出错了。 这里是两个设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的澄清。  第103号中的图 ADS1261数据表中的82重点介绍了布局示例、图中的电路是简化电路。 ADS1261EVM 用户指南中的电路是实用的推荐电路。 例如、不仅应使用差分电容器、还应使用共模电容器、请参阅指南 [常见问题解答]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器元件选型

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 我还有几件事要澄清。 在这里、我附上了我们设计的 ADS1261分线板的 PCB 布局、能否请确认一切正常与否? 我还附加了相应的 GND 连接布局、请确认是否可以。 此外、DOUT/DRDY 引脚有一条较长的导线、这就是我们使用47 Ω 串联电阻器的原因、这是否足够? 请检查并帮助我们更好地了解。

    谢谢您、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    很难从图像中查看布局。 我无法在图像中看到信号和标签。 以下是到目前为止我提出的一些建议:

    1.将元件特别是差分电容/耦合电容放置在电源/电容上靠近器件的基准上。

    2.尽可能使用实心接地层。

    3.串联电阻的值取决于源阻抗、布线阻抗等,您需要计算它们,否则请先用47欧姆作为起点,然后再进行优化。

    4.如果可能的话,使用短迹线,例如,我不知道为什么你的迹线在下面以黄色突出显示看起来很奇怪:

     

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您发送编修。 我已尝试整合您提到的内容。 随附的图像是修改后的 ADS1261分线板原理图、PCB 布局和相应的 GND 连接(蓝色矩形表示接地平面)。 请告诉我我们的电路是否正常、我们可以继续制造吗?  

     

    方面

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles Jebaraj:

    您能让图像变大吗? 例如、这就是我点击更详细的图像时看到的内容。 看看它如何不会变得更大? 您可以在发布前单击图像、然后点击"编辑"来更改图像的比例。 点击"回复"后、您始终可以检查帖子、以确保图片大小合适

    您只是使用2层板吗? 现在、顶层没有接地覆铜?

    我也不清楚在第二个图像中看到的接地层是什么。 为什么该层显示一些顶层布线(红色)?

    -布莱恩