This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354:20mV 噪声

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521, OPA320, AMC3330, ADS8354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514075/ads8354-20mv-noise

器件型号:ADS8354
主题中讨论的其他器件:AMC3330、OPA320、THS4521

工具/软件:

您好、

我使用以下组件、我打算以100ksps 的速率对0V 至400V 之间的差分信号进行采样。

- 10M/14.9k 分压器(5 x 1M Ω、1 x 14.9k Ω、 5 x 1M Ω)
- AMC3330
- THS4521 (采用 OPA320基准缓冲器)
- ADS8354

对于 ADS8354、I 的 CFR.B6 = 1且 CFR.b9 = 0、AM 采样率为100ksps。

ADS8354 REFIO_A 和 OPA320之间有一个20k/20k 分频器、以提供1.25V 的 CM。

目前、正如我刚收到电路板时、我正在采样5V 直流电源、而不是预期的0V 至400V 差分输入。

问题是、在 AINP_A 和 AINM_A 处使用 DMM 会得到稳定的13.78mV 电压。 然而、ADS8354显示了0V 至25mV 之间的零星值。

如果 I 采样速率为100ksps、并将平均值转换为1ms、10ms 和100ms、则噪声消失。

如果短接 AINP_A 和 AINM_A、得到一到两个 LSB、ADS 就不会有问题。

如果在 AMC OUTP 和 OUTN 处发生 I short、则 I read 介于0V 和-1mV 之间、但主要在-600uV 左右。

每个 DVDD 和 AVDD 都有自己的 LDO (LT3045)
- AMC3330 = 3.3V
- OPA320 = 5V
- THS4521 = 5V
- ADS8354 AVDD = 5V
- ADS8354 DVDD = 3.3V

如有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    希望得到一些关于这方面的反馈。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    对拖延表示歉意、我一定忽略了最初的通知。  

    感谢您分享的有关配置、原理图和收集的数据的所有信息、这一切都非常有用。

    您还能否看一下 Vocm 在 ADC (REFIO)的输出以及 THS 的 OPA/输入之后的样子?

    此外、在测量 AIN 引脚时、您能否确保 ADC 输入看到的共模电压处于 VREF/2或 VREF 的+/-100mV 范围内?  

    Unknown 说:
    如果我在 AMC OUTP 和 OUTN 短接、我的读数在0V 和-1mV 之间、但主要在-600uV 左右。

    这是使用 ADC 还是使用同一 DMM 测量之前的13mV 电压?

    通道 B 看起来如何? ADC 输入确实需要一个具有前面提到的共模电压的差分输入、关于接地短路的引脚。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我知道,我不会骗你的。" 感谢您查看该问题。

    使用 DMM:

    • REFIO_A 到 GND = 2.4997V
    • OPA320的引脚3连接至 GND = 1.2498V
    • 将 THS 到 GND 的 VOCMA = 1.2499

    在 ACM3330的输出引脚处短路时、粗略的-600uV (0至-1mV)是在微控制器串行监视器上看到的、从 ADS8354通过 SPI 读取。  也通过 SPI 使用微控制器测量了直接在 ADS8354上短路时看到的1至2 LSB。

    通道 B 基本上已被丢弃。 这是因为代表我选择的元件不好、假设关闭该通道比再次使用新 ADC 更容易、对于我要寻找的规格、还需要实施外部 VREF。 我只需要单通道 ADC。

    此问题是否仅仅是 由路由不良或可能是其他原因来解释? 我可以连接并向您发送 Gerber 或 ODB++、如果这会有帮助吗?

    再次感谢您的观看、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave、  

    感谢您的理解。 我很感谢。

    考虑到在之前和之后短接输入的速度和测试、从  AMC3330到 ADC 的布局似乎合理。  但是、如果您至少可以共享布局的外观图像、则可以帮助确认这一点。

    如果可能、我还会提出一些其他问题/问题、以便继续了解这种情况:  

    您能否用示波器探测 ADC 输入? 它看起来像 ADC 读取一样有噪声、还是像使用的 DMM 一样稳定? 也许还有 AMC3330输出吗?  

    测量的5V 直流电源来自哪里? 这是否会通过通向 ADC 的完整信号链?

    您还可以查看数据线(SCLK、CS、SDO)吗?

    REFIO_B 是否与 REFIO_A 匹配? 您是否阅读过 ChB 数据的外观? ADS8354具有相当好的通道间隔离、因此即使 CHB 接地短路也不应该出现问题、但进行此测量时最好知道是否也有任何噪声。  

    除了2通道至1通道外、与使用 ADS8354的之前系统相比、是否有任何其他 ADC 相关的更改?  

    此外、如果您对此感兴趣、我可以提供有关单通道 ADC 的建议、从而满足您的要求(包含内部基准)。

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave、  

    感谢您的理解。 我很感谢。

    考虑到在之前和之后短接输入的速度和测试、从  AMC3330到 ADC 的布局似乎合理。  但是、如果您至少可以共享布局的外观图像、则可以帮助确认这一点。

    如果可能、我还会提出一些其他问题/问题、以便继续了解这种情况:  

    您能否用示波器探测 ADC 输入? 它看起来像 ADC 读取一样有噪声、还是像使用的 DMM 一样稳定? 也许还有 AMC3330输出吗?  

    测量的5V 直流电源来自哪里? 这是否会通过通向 ADC 的完整信号链?

    您还可以查看数据线(SCLK、CS、SDO)吗?

    REFIO_B 是否与 REFIO_A 匹配? 您是否阅读过 ChB 数据的外观? ADS8354具有相当好的通道间隔离、因此即使 CHB 接地短路也不应该出现问题、但进行此测量时最好知道是否也有任何噪声。  

    除了2通道至1通道外、与使用 ADS8354的之前系统相比、是否有任何其他 ADC 相关的更改?  

    此外、如果您对此感兴趣、我可以提供有关单通道 ADC 的建议、从而满足您的要求(包含内部基准)。

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    我有一些图片。

    我也忘了说对不起。 我短接了 AMC3330上的输入 INP 和 INN、并且噪声未像短接 AMC 的 OUTP 和 OUTN 或 ADS 的 AINP_A 和 AINM_A 时那样进行解析。

    遗憾的是、我无法使用示波器。 我假设信号实际上按照 ADS8354读数有很大的噪声、而 DMM 只是求平均值、因为它是真正的 RMS DMM、因此它会屏蔽任何噪声。

    该5V 电源来自试验电路板 PSU。

    这是 ADS8354的首次使用。

    是的、欢迎使用单通道 ADC 建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave、  

    再次为延误道歉,我们在这里度过了一个延长周末的假期。  

    感谢您分享布局的图像和其他信息。  

    根据您提到的 AMC3330输入短路时看到相同的噪声、但不包括 THS 和 ADC、我认为可能存在问题。  

    我来添加一位使用 AMC3330的同事、看看他们是否可以帮助解决此问题。  

    对于单通道 ADC、没有大的列表、尤其是在需要内部基准和差分输入时、大多数这些器件都是2个以上的通道。 不过、我有一些选择:

    • ADS8681W :具有与 ADS8354相似的规格,并具有集成模拟前端(PGA)
    • ADS9326 :这是一个最近发布的器件,是的,它是一个双通道,但第二个通道可以设置为断电模式(另一个类似的是 ADS9224R)
    • ADS8372 :是我们不是那么最新的设备之一,但它符合上述要求。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:  

    AMC3330具有一个以625kHz 的频率运行的内部斩波器、这是潜在的噪声源。 我建议稍微增加 C79和 C78的电容、以帮助衰减此噪声。