This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:抖动标准

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518531/tps546b24a-jitter-criteria

器件型号:TPS546B24A

工具/软件:

尊敬的先生:

我们想了解此 IC 中的抖动标准是什么?

抖动的百分比是多少?

是否检查其他条件?  (如果波特图是导通的。)

谢谢你。

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivian Wang 

    Unknown 说:
    抖动的百分比是多少?

    通常、我们会寻找大于25ns 或导通时间10%的脉宽抖动、以较大者为准、以验证电流调节环路的稳定性。

    电流环路稳定性的主要关注点是双模式运行、在这种运行模式下、脉冲宽度逐周期交替两个不同的导通时间、在示波器图像上捕获4-6个开关周期并测量脉冲宽度、而不是使用长期持续测量、而不是使用会受运行条件变化和噪声(而不是环路稳定性)的影响。  

    Unknown 说:
    是否要检查其他条件?  (如果波特图通过。)

    通常、使用脉宽抖动来验证电流环路稳定性、而使用波特图测量来验证电压环路稳定性就足够了。

    虽然捕获时域输出电压启动(软启动)波形以及瞬态响应和恢复波形也很有帮助、但脉宽抖动和波特足以满足要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

     脉宽抖动大于25ns 或导通时间的10%

    ->标准是 脉宽抖动大于25ns 还是10%?

    2.capture 在示波器图像上进行4-6个开关周期、并测量脉冲宽度

    -->它检查4-6脉冲宽度是否相同?

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    [引述 userid="416042" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518531/tps546b24a-jitter-criteria/5839117 #5839117"]

     脉宽抖动大于25ns 或导通时间的10%

    ->标准是 脉宽抖动大于25ns 还是10%?

    [/报价]

    通过或失败的标准将基于较大值:25ns 或导通时间的10%。 例如、当 Vin 为12V、Vout 为0.8V、fsw 为650kHz 时、导通时间约为100ns。 在本例中、25ns 大于100ns 的10%、即10ns。 因此、任何大于25ns 的抖动都可能被视为不稳定。

    [引述 userid="416042" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518531/tps546b24a-jitter-criteria/5839117 #5839117"]

    2.capture 在示波器图像上进行4-6个开关周期、并测量脉冲宽度

    -->它检查4-6脉冲宽度是否相同?

    [/报价]

    您可以测量4-6个脉冲的导通时间并计算平均导通时间。 要获得抖动量、请减去 最高和最低导通时间。

    例如、您可以得到、假设五个周期内测量的导通时间为80ns、90ns、100ns、110ns 和120ns。 平均值为100ns。 抖动将为120ns - 80ns = 40ns。 由于此时间大于25ns、因此该值将被视为失败。  

    谢谢您、
    Tomoya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    下面是我们目前的测量结果。

    12V->1.8V

    频率为650KHz

    (1/650KHz)*(1.8/12)=230ns

    230ns*10%=23ns

    这是否意味着我们在下面的测量中得到故障结果?

    谢谢你。

    Vivian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:  

    波形的标称脉冲宽度为234ns 、最小值为233.9ns、最大值为234.4ns、标准偏差为124ps

    234的10%为23.4ns。  测量的最大值-最小值= 0.5ns

    0.5ns < 23.4ns、因此是的、小于标称脉冲宽度的10%

    谢谢您、
    Tomoya