This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960P:AFE4960P 功能检查

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518053/afe4960p-afe4960p-feature-check

器件型号:AFE4960P

工具/软件:

您好团队

 AFE4960P 是否可以 同时支持 PPG、ECG、GSR?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    AFE4960P 可同时支持 ECG 和 PPG。  但是、用于测量系统中生物阻抗的激励频率主要配置为呼吸阻抗;最小 激励频率过高、无法有效测量 GSR。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Payton

      请先确认 TI 是否有其他同时支持 PPG、ECG、EDA (GSR)的 IC、谢谢。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Payton

    您还能建议其他解决方案来支持 Alan 的要求吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    由于这些器件遵循保密协议、我将通过电子邮件联系、以确定 TI 提供哪些符合项目规范的产品。

    此致、

    Payton