This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4460EVM:AFE4460EVM 数据

Guru**** 2923170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4460EVM, AFE4462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516739/afe4460evm-afe4460evm-data

器件型号:AFE4460EVM
主题: AFE4462中讨论的其他器件

工具/软件:

请提供 AFE4460EVM 的设计文档和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohak:

    我收到了您对安全文件夹的申请、并授予您访问权限。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、 KD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katelyn、感谢您的答复。 我有8个 IR LED 和2个绿色 LED 以及4个光电二极管与 AFE4462芯片一起集成。 从数据表中可以看出、有关如何连接/集成这些 LED 的架构部分会令人困惑。 您能否对此进行澄清、或者您能否为我提供任何简单的连接图帮助? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohak:

    我们可以帮助与此离线! 我会尽快给您发送电子邮件。

    此致、KD