This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204:DAC63204 SPI 通信无响应

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518452/dac63204-dac63204-spi-communication-unresponsive

器件型号:DAC63204

工具/软件:

我似乎无法让 DAC63204响应寄存器读取。  我发送一条使能 SDO 命令: 0x26 0x00 0x00 、后跟一个读取通用状态寄存器: 0xA2 0x00 0x00 、并且看到 SDO 线路上没有活动。

时钟频率为750kHz、 Vdd=3.3V

粉色= CS 黄色= CLK  蓝色= MOSI  绿色:MISO

我从控制器断开了 MISO、以确保它不驱动线路。

连接到 DAC 16 Click 评估板。   有4根焊接跳线可将接口从 I2C 更改为 SPI。  这些已被移动和检查。

启用 SDO (0x26 = 0x01):

读取发生器状态寄存器(x22)->无响应:

我在这里遗漏了什么?

此致、

Mark Samarin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    我不熟悉该电路板。 他们的网站似乎已关闭、因此我无法查看电路板原理图。  您能否确认 此电路板上是否还有用于 SDO 的上拉电阻器? 这个看起来可能是 R13。 SDO 是开漏输出、需要一个连接到 VDD 的上拉电阻器。  

    您的 程序是启用 SDO、然后读回寄存器的正确步骤。  

    我看不到您使用的电压电平是多少。 确保电路板使用3.3V VDD 时、SPI 也以3.3V 或更低的电压运行。  

    您还可以测量 CAP 引脚上的电压、从而确保器件正确焊接并通电。 您应该看到~1.65V。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我的接口在不同的电路板上工作、所以我现在很好。  此致、Mark。