This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:ADC868S 繁忙高问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516329/ads8686s-adc868s-busy-high-issue

器件型号:ADS8686S

工具/软件:

您好、

我在设计中使用了 ADC ADS8686S。

我当时尝试使用 ADC 读取数据。 但只要启用转换开始信号、BUSY 信号就会变为高电平。 在执行该命令后它永远不会变为零。

您能帮助我解决这个问题吗?

还有一件事是、当我尝试读取寄存器默认值时、我收到的是寄存器内容作为回报。 但不显示寄存器地址。 请也就此发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shravani、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我们能否先向您提供一些有关如何使用 ADS8686S 的详细信息?  您使用的是硬件还是软件控制?  串行或并行接口?  您能否通过示波器或逻辑分析仪提供原理图和时序捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我使用的是软件控制。 串行单线模式。
    在硬件设计方面、所有内容都是根据数据表捕获的。
    软件端、我将 SPI 模式设置为极性1和相位0。 那么只有我可以获取除寄存器地址之外的寄存器默认内容。
    请阐明我们是在寄存器读取操作中仅获取数据还是仅获取具有寄存器地址的数据。
    每当我发出转换开始脉冲时、我没有看到预期的繁忙行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供计时屏幕截图和原理图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了同样的问题、即 BUSY 在 CONVST 脉冲后变为高电平并一直保持高电平。

    在本例中、这是由不正确的接口时序引起的(CSn 上升沿到 CONVST 上升沿之间的延迟小于数据表要求的值:50ns)。

    我想忙于保持高电平表示存在数字接口时序错误。