This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:TX7332EVM 中的电源问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516802/tx7332evm-power-supply-problem-in-tx7332evm

器件型号:TX7332EVM

工具/软件:

将 EVM 连接到5V 电源时、实验室电源会消耗电流、但通过-5V 电流为零、连接后、-ve 高压电源电压在连接到-30V 时降至-3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否说明每个连接器的电源连接以及观察到的电压是多少?

    谢谢。此致

    Savyan