This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:将 DAC38J84EVM 与 KCU105连接时出现问题-标准端口和放大器上无输出;HSDC Pro 套接字错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518830/dac38j84evm-issue-interfacing-dac38j84evm-with-kcu105-no-output-on-standard-port-hsdc-pro-socket-error

器件型号:DAC38J84EVM

工具/软件:HSDC Pro

大家好:

我目前正在连接 DAC38J84EVM 通信 KCU105 视图。 我已成功对位流进行编程并设置 使用增强型 COM 端口将 FMC 电压设置为1.8V。  

但是、我没有收到任何来自的信号  标准 COM 端口。 此外、当我尝试将 KCU105连接到时 HSDC Pro (v5.3) 我遇到了一个 "套接字错误(SOCK_REG_ERROR)"

是否有人遇到类似问题或对如何:

  1. 让标准 COM 端口正常工作?

  2. 解决 HSDC Pro 中的套接字错误?

非常感谢任何指导或故障排除技巧。