This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565:DAC8565的输出

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518511/dac8565-output-of-dac8565

部件号:DAC8565

工具/软件:

您好 TI 专家

   DAC8565能否同时输出3个100kHz 信号、该信号是正弦波、方波和三角波之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我看不到您附加的图像。  

    最大 SPI 频率为50MHz、每次 DAC 更新需要24个 SPI 时钟。 这约为2.08MSPS。

    这样、您可以实现~80kHz 的12点正弦波、12点三角波和2点方波。  您可以在~104kHz 下实现9点正弦波、9点三角波和2点方波。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答