This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:ENOB 和 DNL 性能

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518526/ads131m06-enob-and-dnl-peformance

器件型号:ADS131M06

工具/软件:

尊敬的团队:

我们收到了客户的新 ADC 申请、您能否查看以下要求、以检查 ADS131M06是否是最佳选项?

ADS131M06的 DNL 和 ENOB 是多少? 我在数据表中找不到。

[通道数] ≥6、支持差分输入
[决议] ENOB≥16.5 μ V、是多路复用器结构、则该通道的第一个样本、ENOB 可以是16.5、FSR 为+_1至2.5V
[采样率] ≥8ksps、如果是多路复用器结构、则轮询速率应大于8ksps
[控制总线] SPI
[ADC 架构] 即 Σ-Δ
[积分非线性] ≤15ppm
[微分非线性] ≤10ppm
[SNR] ≥100dB、典型值@50Hz
[SFDR] 参考snr、thd
[ THD ] ≤-90dB
[模拟输入带宽] ≥1kHz、@8ksps

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan Chen:

    您能否通过在 Thread Tracking Toolkit 的"注释"部分发布客户名称和项目详细信息来帮助我们跟踪此机会? 我们将在等待您的回答时审查您的问题

    -布莱恩