This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518437/sn74avc16t245-sn74avc16t245

器件型号:SN74AVC16T245

工具/软件:

你好

我正在使用 SN74AVC16T245ת VCCA 是1.8V、vCCB 是1.8V、方向是从 A->B。

可以在输入 A 上连接3.3V IO 吗? 在数据表中写道、VIH 应为 VCCI X 0.65V。

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    今天是 TI 假日、我们将延迟回复、 团队会尽快回复您。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    常见问题解答 应该涵盖这个问题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  


    此致、

    插孔