This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038Q1EVM-PDK:ADC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519322/ads7038q1evm-pdk-adc

器件型号:ADS7038Q1EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS7038-Q1

工具/软件:

您能否提供上述 ADC 的安全机制列表、以及应针对每个 ASIL 级别(A、B、C 和 D)配置哪些机制的指导? 如果没有这些功能、基于 ASIL 等级的通用安全机制列表也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我不直接熟悉 ASIL 分级、但 ADS7038-Q1确实具有一些可能属于该范畴的安全功能。

    例如、CRC 用于通信、包括 CRC 错误选项、自主监控功能、数据输出时的通道 ID 标志、欠压复位检测、调试模式等。

    我建议仔细查看寄存器字段说明、以便透彻了解器件的各种安全相关特性、并告诉我是否有任何突出之处。 我可以对其作出任何澄清。

    此致、
    Joel