This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:将 ADS7953SBDBT 连接到 USB

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519647/ads7953-interfacing-ads7953sbdbt-to-usb

器件型号:ADS7953

工具/软件:

 ADS7953SBDBT 并与 USB 连接、 执行此操作最简单的方法是什么以及固件提升的大小是多少? 一直在考虑使用  FT2232H-56Q-Tray 实现 USB 转 SPI 桥接器、但假设 TI 具有 USB 转 SPI 芯片或更简单的实现方法:

FT2232H-56Q-Tray:

https://www.digikey.com/en/products/detail/ftdi-future-technology-devices-international-ltd/FT2232H-56Q-TRAY/5994773?s=N4IgTCBcDaIGIBUxgMxgBIFoCsA2AipggEoCCAmiALoC%2BQA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    评估用于开发固件以连接 USB 的投资金额可能超出了我的专业知识范围。 我假设它更依赖于 USB 转 SPI 桥接器本身。 我们确实有 USB2ANY 器件、它可能会帮助您在高于 USB 到 SPI 通信级别的开发。 可能可以提供您提到的器件的 TI 替代产品。 您可能需要在界面论坛上重新发布以获取建议。

    我知道、我们的一些评估板依靠串行终端来发送和接收器件命令、但它不直接发送到器件、因此需要额外的控制器板。

    告诉我、我是否可以澄清 ADS7953特定的任何功能。

    此致、
    Joel