This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282在 OV 条件下的最大输入电流。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519267/ads1282-ads1282-maximum-input-current-under-ov-condition

部件号:ADS1282

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我有关于 ADS1282 ADC 模拟输入上的过压(ESD)保护电路的问题。 在绝对最大额定值部分中、规定最大持续输入电流为10 mA 。 这是否指模拟输入上每个钳位二极管可以安全处理的最大电流?   只要模拟引脚的输入电流限制为远低于10 mA (例如 100 µA)的值、施加高于 AVDD + 0.3V (例如6V)的电压是否是安全的 ?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    当然、我们绝不会建议您超过绝对最大额定值、甚至也不会在这些额定值下运行。  如果您违反了绝对最大额定值、您将自行承担风险

    TI 建议确保施加 到 ADC 的电压/电流保持建议的运行条件、并添加足够的保护电路来 吸收超过 绝对最大值的任何电压/电流。 ADC 引脚上的 ESD 元件属于最后的解决方法

    我可以说、通常情况下、过流情况对 ADC 的损害比过压情况更大、但在任何情况下都不建议超过绝对最大额定值

    -布莱恩