This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:DAC60096IZEB

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096, DAC61416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518262/dac61416-dac60096izeb

器件型号:DAC61416
主题中讨论的其他器件:DAC60096

工具/软件:

您好、

对于同一应用、我可以使用 DAC60096IZEB (96通道)、这将减少所需的 DAC 数量。

数据表中给出的数据表明、 DAC60096IZEB 是一个非缓冲器。 这表示什么? 使用 DAC60096IZEB 有哪些优点和缺点?

--

此致、

Meghla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Meghla:

    所附论坛帖子使用的是0转-12V 输出。 DAC60096仅支持高达-10.5V 的电压。  

     缓冲输出提供更高的电流驱动能力和低输出阻抗。 DAC60096具有41k 输出阻抗、不能像 DAC61416那样支持25mA 负载驱动。 您从未有过具体要求、因此很难说任一器件都能正常工作、或者哪一款器件是最佳选择。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:  

    感谢您的回答。 我们需要驱动具有变容二极管的具有负电压的16x16阵列。 我们也可以工作到-10V。 由于 DAC61416的16x16阵列只有16个输出、因此我们需要16个 DAC61416。 我们认为使用 DAC60096具有96个输出。 但 DAC60096的输出未经缓冲、而 DAC61416的输出会被缓冲。 它们的输出将有什么确切的差异?  

    如果我们使用 DAC60096、我们是否必须在输出端使用运算放大器才能使其成为缓冲输出?

    --

    此致、

    Meghla  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghla:

    是的、您必须针对 DAC60096的每个 DAC 输出使用运算放大器来驱动变容二极管。 正如 Katlynne 所提到的、DAC60096具有41k 输出阻抗、不能像 DAC61416那样支持25mA 负载驱动。  

    请添加 DAC 输出驱动器、从而为您提供更好的帮助。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    由于变容二极管将在反向偏置下工作、因此我们需要0V 到-10V 的输出电压以及 nA 电流。 在这种情况下、我们可以 在没有运算放大器的情况下使用非缓冲 DAC60096输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghla:

    这是可以的、但您仍然需要确保41k 的输出阻抗不会影响变容二极管偏置。 请根据不同条件下的 V/I 偏置进行分析、并据此进行调用。 我不 建议没有缓冲器的 DAC60096。  

    如果您在这种情况下需要任何其他帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Sanjay