This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:相位校准问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517628/adc12dj5200rf-phase-calibration-issue

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用了两个 ADC12DJ5200进行相位校准。 使第一个 ADC12DJ5200相位保持不变(相位控制字中的32000)。 然后、调整第二个 ADC12DJ5200的控制字并朝第一个相位移动。 两个 ADC12DJ5200之间的相位差最终校准为0.02ps。 然而、运行30秒后、两个 ADC12DJ5200之间的相位差增加至1.9ps (在此期间没有运行操作)。 第二次校准后、两个 ADC12DJ5200的相位差可稳定在0.5ps 以内。 导致此问题的原因可能是什么?

此外、您能否提供 ADC 失调电压校准校正的详细信息或应用、特别是后台校准(数据表只介绍了如何执行此操作、但不详细介绍如何在每一步配置寄存器)。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    这可能是由温度变化引起的、如果他们首先校准 ADC 启动的相位、则 ADC 尚未达到过热环境、因为它会升温。 然后、当他们稍后尝试测试相位校准时、他们会看到相位校准发生了变化、只需执行器件操作并使电路板升温即可。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们是否有一些可以表明温度变化与相变之间关系的测试结果? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我将离线回复此内容。

    谢谢、

    Eric