This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF12:DDS39RF12

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDS39RF12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517067/dds39rf12-dds39rf12

部件号:DDS39RF12

工具/软件:

尊敬的团队:

位置 T1A 和 T3A 处使用偏置 TEE (TCBT-123+)、位于 DDS39RF12的差分输出端、我们没有足够的空间整合到 PCB 中。 可以有一个具有220nH 电感器(CC19T40K240G5-C)和0.1uF 电容器(ATC 560L104YTT)的正常 LC 电路、而不是使用 TCBT-123+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏置 T 在我们的评估板必须支持的宽频率范围内提供良好的性能。 分立式 LC 也可以使用、但您可能必须调整电感值、才能在各种频率下实现性能。 但是、您拥有的似乎是一个良好的起点、是的。

    谢谢