This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSMU818A030EVM:使用我们的 FPGA 板连接到 EVB

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TSMU816A045, TSMU818A030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518964/tsmu818a030evm-connect-to-the-evb-with-our-fpga-board

部件号:TSMU818A030EVM
主题中讨论的其他器件:TSMU818A030

工具/软件:

您好先生

我们想要调查 TI PMU、我们想使用我们的 FPGA 板与 TI PMU 进行通信

有任何要连接的引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    TI.com 上激活的 EVM 目前没有用于 FPGA 接口的标准 FMC 连接器。 您必须在电路板上进行一些返工、才能访问 PMU 的 SPI 线路、然后将其与 FPGA 连接。 我们有一个具有 FMC 支持的较新 EVM 板、FPGA 板通常需要该支持。 您可以亲自联系我以发货。

    此致、

    Krishna Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    我想知道 FPGA 板通常需要的具有 FMC 支持的较新 EVM 板。

    支持 TSMU818A030EVM 或 TSMU816A045  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    TSMU818A030器件提供了较新的 EVM。

    此致、

    Krishna Raj