This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:数据转换器论坛

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519320/ads1299-4-data-converters-forum

器件型号:ADS1299-4
主题: ADS1299EEGFE-PDK 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我在使用 ADS1299-4时遇到一些问题、需要帮助。 我会尽量解释我所处的情况。

首先、最终设计将在3.3V - 0V 之间工作。
我目前有 ADS1299EEGFE-PDK、正在开发4通道 EEG 器件。
我很难根据数据表中的内容推断偏置电极。 我正在尝试从 ADS1299EEGFE-PDK 结构获得帮助、但这对我来说还不够。
我想使用四个信号电极、即一个参考电极和一个偏置电极。
我将四通道 EEG 输入和 SRB1引脚的 RC 滤波器作为参考电极直接连接到电极。
如果我在原理图中提到这里有误、请告知我。

-现在我的主要问题是我应该使用哪个针脚连接偏置电极?  

  • 我应该将其直接连接到引脚、还是需要额外的电路结构?

我根据 ADS1299EEGFE-PDK 数据表读数创建了一个原理图、但我不确定其是否正确。
我分享了下面的原理图图像、提前感谢您的帮助。