This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:TLA2518IRTER / X 射线照片内的未知材料/ Mouser SO# 374200

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518690/tla2518-tla2518irter-unknown-material-inside-xray-photo-mouser-so-374200

器件型号:TLA2518

工具/软件:

高科技支持、

你好。

需要器件型号为 TLA2518IRTER 的支持。 (来自 TI Lot # 3420677CD3)

客户在 X 射线照片中发现未知材料。  

故障率:1件总测试3件

您是否知道此材料包含在封装内?

客户询问是否会引起质量问题?  

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入照片、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我以前没有遇到过这种情况、也无法从 X 射线单独识别出它是什么。 如果对器件封装并不肤浅、那么我建议使用适当的质量或返回通道进行进一步分析。

    此致、
    Joel