This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63202:如何计算 DAC63202数据表中图7-9的 R1、R2、Rs。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516697/dac63202-how-to-calculate-r1-r2-rs-of-figure-7-9-in-dac63202-datasheet

器件型号:DAC63202

工具/软件:

大家好:

我的一个客户正在考虑使用 DAC63202进行电源输出电压控制。
他们将使用器件数据表第34页的图7-9电路。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题1:
您能告诉我如何计算图7-9 (高阻抗(Hi-Z))中的 R1、R2和 Rs
是否考虑了电压输出模式情况和电流输出模式情况的输出和保护输入)?
如果您有任何计算器、能告诉我吗?

问题2:
DAC63202的哪种输出模式、电压输出模式或电流输出模式更好
使用图7-9电路?

再次感谢大家、此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、  

    本文将讨论如何计算电阻值:

    具有电压输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路(修订版 A)

    我始终 建议使用 电压模式。 电流模式始终为8位、因此电压模式具有更高的分辨率、整体输出电压 DAC 具有更高的精度。 逐应用电压模式需要一个串联电阻、但除此之外、这两种模式的行为相同、因为我们的电压输出具有高阻态断电模式。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    非常感谢您的答复。

    该文档对我们很有帮助。

    再次感谢、祝您一切顺利。
    Kazuya。