This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:在 ADS7042上进行连续采样期间 CS 是否可以保持低电平?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517557/ads7042-can-cs-stay-low-during-continuous-sampling-on-ads7042

器件型号:ADS7042

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划使用 ADS7042 Ambiq MCU 数据流 SPI + DMA 采样 速率为~400kSPS (如果 MCU 允许、则为更高)。

为了简化 SPI 处理、我想保留一下 CS 持续处于低电平 在长期采集期间(例如、采集50万个样本)。
是否支持或必须支持此功能 CS 切换为高电平 两次采样之间?

数据表提到tACQ、但我想知道 CS 是否 必去之地 返回高电平以开始新样本。

我问的原因是这样 Ambiq MCU 不能轻松支持 CS 切换 SPI 帧之间的通信。

感谢您的帮助!  

好极了

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    每个转换周期都需要看到 CS 的下降沿才能开始输出 SDO 的第一个位并启动转换过程、因此遗憾的是、CS 无法保持低电平以连续采集多个样本。  

    此致、
    Joel