This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS 值饱和值和非线性 ADC 值

Guru**** 2821665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517036/ads7953-ads-values-saturation-and-non-linear-adc-values

器件型号:ADS7953

工具/软件:

您好。

我们使用线性电位器来改变模拟电压并需要读取相应的 ADC 值、但有时从 ADC 输出中读取、如果电位器的模拟电压呈线性、但我们仍然会获得非线性 ADC 输出、有时如果模拟输入发生变化、ADC 输出将饱和至一个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您能分享原理图吗? 电位计连接的电压是多少? 电位器的电阻是多少、不同电阻下的输出对应的电压范围是多少? 是否直接连接到 ADC 输入? 器件运行的采样率是多少?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    根据等效输入 RC 值的大小、您可能会看到信号稳定误差。  由于我不知道输入 RC 滤波器值或电位器电阻是多少、因此我无法肯定。 这通常是最常见的情况、尤其是在具有非缓冲高阻抗输入的情况下。

    如果减慢采样速度、误差是否会改善? 如果是这样、输入 RC 值可能需要进行一些调整、以确保信号在 ADC 完成采集信号之前足够快地稳定。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    根据等效输入 RC 值的大小、您可能会看到信号稳定误差。  由于我不知道输入 RC 滤波器值或电位器电阻是多少、因此我无法肯定。 这通常是最常见的情况、尤其是在具有非缓冲高阻抗输入的情况下。

    如果减慢采样速度、误差是否会改善? 如果是这样、输入 RC 值可能需要进行一些调整、以确保信号在 ADC 完成采集信号之前足够快地稳定。  

    此致、
    Joel