This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:超低抖动时钟源请求

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, LMK05318B, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519963/adc3669evm-ultra-low-jitter-clock-source-request

器件型号:ADC3669EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADC3669、 LMK05318B、 LMK5B33216

工具/软件:

您好、

我正在考虑在新设计中使用 adc3669 ADC、并意识到 ADC 需要超低抖动时钟。

我需要一个与 adc3669兼容的500MHz 时钟源(Clock IC 大概是多少?) 以便将时钟组合到新设计的电路板上。

我可以得到任何好的建议吗?

此致

Dk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否知道需要多少个时钟输出? LMK05318B 或 LMK5B33216之类的器件可能是不错的选择。 这些器件使用高性能2.5GHz VCO、可以分频为500MHz。 我预计、12kHz -20MHz RMS 抖动将在40fs 范围内。 它们还可以生成 SYSREF 信号、用于同步多个 ADC。  

    此致、  

    Connor