This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7226:关于参数定义的咨询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520338/tlc7226-consultation-on-the-definition-of-parameters

器件型号:TLC7226

工具/软件:

在数据表中、总体未调整误差、满量程误差、线性误差、相对精度、微分非线性误差 失调电压误差和增益误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    显示为数据表规格时的总调整误差是测量误差、其中包括所有器件误差(INL、DNL、失调电压误差、增益误差)。 它不包括零代码误差和满量程误差、因为这些只是端点错误。

    我在 TLC7226的数据表中看不到相对精度、但这通常等效于积分 非线性(INL)、这是我们在较新的数据表中使用的术语。 这是 DNL 对归一化为传递函数端点的整个传递函数的累积贡献。  

    微分非线性(DNL)是指实际代码步长与理想代码步长1之间的差异。  

    偏移误差是传递函数(y=mx+b 中的"b"项)中的正或负总漂移。

    增益误差是传递函数斜率的误差(y=mx+b 中的"m"项)。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯